This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:1.2V QSPI 兼容性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1629450/tmux1104-1-2v-qspi-compatibility

器件型号: TMUX1104

尊敬的管理员:

我想在 QSPI 多路复用器中使用 TMUX1104DGSR 和 TMUX1072DGSR。  

请您确认是否有 TMUX 1104. 在以下条件下、DGSR 与 QSPI 兼容:

1.2V @60MHz

1.8V @60MHz

您能否确认是否存在 TMUX 1072 在以下条件下、DGSR 与 QSPI 兼容:

1.2V @60MHz

1.8V @60MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manroop:

    TMUX1104 在以 1.2V 供电时具有 125MHz 的带宽、在以 1.8V 供电时具有 140MHz 的带宽。 我们通常建议选择带宽为信号最大频率 2 至 3 倍的多路复用器。 当方波信号通过时、具有更高的带宽尤为重要。 此器件可以在 60MHz 下工作、但由于其带宽小于 3 倍 60MHz、因此由工程判断决定。

    TMUX1072DGSR 只能由 2.3V 至 5.5V 的电压供电。 如果您能够使用该范围内的电压为器件供电、则可以通过开关传递较低的电压。 但请注意、此器件的 VIH 为 1.45、因此它与 1.2V 逻辑不兼容。 该器件的带宽是 1.2GHz、因此通过开关传递 60MHz 信号应该不会出现问题。

    此致、
    Katy