This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:S 参数关断测试

Guru**** 2846500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1624322/tmux1511-s-parameter-off-test

器件型号: TMUX1511

您好、

使用以下型号时、它不会关闭。

11_TMUX1511RSV_5p5_2p75_D1ON_D3OFF_D1_S3_S1_D3.S4P

*TMUX1511 S 参数模型 URL

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是否需要 S 参数文件? 这里是:
    e2e.ti.com/.../scdm203.zip

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面 E2E 论坛上的 TMUX S 参数看起来与现有制造商提供的 S 参数的模型相同、11_TMUX1511RSV_5p5_2p75_D1ON_D3OFF_D1_S3_D3_D3 的关断特性和导通特性相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的青年:

    是的、这是我们针对此器件拥有的唯一 S 参数文件、您能说明一下最终遇到了什么问题吗?

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hussein:

    指定文件时 11_TMUX1511RSV_5p5_2p75_D1ON_D3OFF_D1_S3_S1_D3.S4P 导入到仿真工具中并分析 LNA 性能、并分配端口、 端口 1 至 PORT3 端口 2 到端口 4 显示相同的结果。

    此外、对于附加的文件 9_TMUX1511PW_5p5_2p75_OFF_D1_S4_S1.S4P 、当在后端添加一个附加路径并执行瞬态分析时、后端路径不可见、因为 TMUX 处于关闭状态。

    但是、对于 11_TMUX1511RSV_5p5_2p75_D1ON_D3OFF_D1_S3_S1_D3.S4P 、当在上添加后端路径时 D3 侧 并执行瞬态分析后、后端路径出现在图中。

    似乎是这样 Off 参数 指定 11_TMUX1511RSV_5p5_2p75_D1ON_D3OFF_D1_S3_S1_D3.S4P 可能不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、青年:

    我将看到我们是否有此器件的任何其他 S 参数文件。 如果我能找到任何信息、我将更新您。 以下也是 有关 S 参数文件的常见问题解答。

    谢谢您、
    Arya