This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXS7614D:VDD / VSS 丢失

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1632502/tmuxs7614d-loss-of-vdd-vss

器件型号: TMUXS7614D

尊敬的 TI 团队:

对于这个多路复用器、我有一个疑问。

如果 Dx 或 VSS 的其中一个引脚上的电源电压因故障突然丢失、而 VDD 或 Sx 引脚上的信号仍然存在、会发生什么情况?
这种情况是否会损坏器件?

提前感谢您。

此致、
Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    该器件没有断电保护功能、因此如果和 VSS 引脚丢失、并且信号留在 Dx 和 Sx 引脚上、它将违反 I/O 引脚的器件规范、必须在 VSS 至 VDD VDD 范围内。 因此、这种情况可能会损坏器件或导致器件功能不符合预期。

    谢谢您、
    Arya