This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:PfAs 移除计划

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1632457/tmux646-pfas-removal-plan

器件型号: TMUX646

您好的团队、

我们正在新项目中使用器件 TMUX646NZECR、它包含 PFAS (PTFE)、我们想知道以下问题、您能提供详细信息吗? 谢谢。

1) 该部件是否仍包含 PFA?
2) 使用说明/组件/零件,如果可以提供(零件内部的垫片,零件上的涂层等)。
3) 您删除所有 PFA 的时间表是什么(如果是)?
4) 删除后,规格或性能参数是否保持不变?
5) 如果没有计划删除,为什么在这个特定的产品中提供的 PFAS 对于健康、安全或社会的运作至关重要?
6) 如果没有计划删除,如何和为什么 PFAS 是必不可少的产品的功能? 需要在产品中使用 PFAS 的具体特性或特性组合是什么?