This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:如果向 CD74HC4067PWR 的模拟输入之一施加 12VDC、结果将是什么?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1632649/cd74hc4067-what-would-the-result-be-if-12vdc-was-applied-to-one-of-the-analog-inputs-of-the-cd74hc4067pwr

器件型号: CD74HC4067

你(们)好。  我正在对 IEC61508 进行故障分析、这里有一个分压器电路连接到 CD74HC4067 模拟多路复用器的模拟输入、VCC 为 5V。  

数据表显示其中一个模拟 I/O 上的最大电压为 VCC。  如果分压器电路中的串联电阻发生短路(0 欧姆)、将 12VDC 输入到其中一个输入会发生什么情况?  它是否会持续消耗过多电流? 还是会在一段时间后失败?  如果失败、是整个芯片还是仅输入?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    CD74HC4067 上的 12V 电压(因为 VCC 为 5V) 超过)超过了限值、因此输入钳位将导通并可能损坏器件。 在这种过压情况下、我们无法保证器件的功能。 简而言之、在施加 12V 电压时、它可能会消耗过多电流。 该故障可能在特定 I/O 上发生、但也可能影响整个 IC。

    谢谢您、
    Arya