This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220:电缆翻转时未检测到 USB3.0

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1630369/hd3ss3220-hd3ss3220-usb3-0-is-not-detected-when-cable-is-flipped

器件型号: HD3SS3220

尊敬的专家:  

  我遇到了基本的同样的问题与此:

  我可以检测到 USB3.0 超高速。 但当翻转电缆时, 它只能检测 USB2.0(高速)。

 当我按照下面的解决方案 取消连接 VBUS-DET,然后我可以检测 USB 3.0 电缆的两侧.   

 所以,什么是错误的设计.  

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1592854/hd3ss3220-usb3-0-is-not-detected-when-cable-is-flipped?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=hd3ss3220%20usb3.0#

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    您能帮助回答以下问题吗?

    • 您是否有该应用的原理图?
    • 在保持悬空之前、VBUS_DET 是如何连接的?

    听起来可能是高速对检测/配置问题

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katy:   

    1、  此处为原理图:

     2、I 卸载一个电阻器 r984 到左侧浮动。

     3.这里是关于这个问题的更多信息。   

      当我测试 CC1 和 CC2 电压时。  当电缆插入时 、  它看起来像 1.8V 和 4.7V。  当电缆翻转时、它是 4.7V 和 1.8 V

      当我移除 r984  时,当电缆插入时 ,  它似乎是 1.8V 和 0V。  当电缆翻转时、它是 0V 和 1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    翻转电缆时的电压翻转是有意义的。 如果您能够检测到 USB2.0 和/或 USB3.0、您能否就以下每种情况进行澄清?  

    1. CC1 = 1.8V、CC2 = 4.7V
    2. CC1 = 4.7V、CC2 = 1.8V
    3. CC1 = 1.8V、CC2 = 0V
    4. CC1 = 0V、CC2 = 1.8V

    如果您仅在移除 R984 时才遇到问题、这可能是根本原因、因为 VBUT_DET 需要通过 900k Ω 电阻器连接到系统 VBUS。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Katy:  

      对不起,我 想我误解了你的问题.  这是整个过程;  

     原理图是我当前的设计、我认为它与第 28 页上的 HD3SS32200 数据表相同。VBUS_DET 通过 900K 电阻器连接到 VBUS。   但现在这是一个问题:设备 不同的速度。

      具体情况如下:     

    1. CC1 = 1.8V、CC2 = 4.7V  USB3.0(超高速)   
    2. CC1 = 4.7V、CC2 = 1.8V  USB2.0(高速)

     所有噪声   

    1. CC1 = 1.8V、CC2 = 0V    USB3.0(超高速)   
    2. CC1 = 0V、CC2 = 1.8V    USB3.0(超高速)   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    凯蒂明天就能做出回应。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    感谢您的澄清。 能否确认您在 UFP 或 DFP 模式下使用器件、以及在 VBUS 变化时还是在 VBUS 稳定时发生这种情况?

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Katy:

       DFP。下为 1 μ A   

      

       首先:VBUS_DET 将 900k 连接到 VBUS(VBUS 始终就绪)

    1. CC1 = 1.8V、CC2 = 4.7V  USB3.0(超高速)   
    2. CC1 = 4.7V、CC2 = 1.8V  USB2.0(高速)

       第二: VBUS_DET 浮动(当我移除 R984)  ,

    1. CC1 = 1.8V、CC2 = 0V    USB3.0(超高速)   
    2. CC1 = 0V、CC2 = 1.8V    USB3.0(超高速)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    明白。 由于我没有看到您的原理图中的具体细节、您能否确认“3220_ID"信号“信号已连接到连接器的 ID 引脚? 您还能否确认系统中的 VBUS 已正确连接到您的连接器和插座?

    当 HD3SS3220 处于 DFP 模式时、需要使用 ID 引脚来控制 VBUS。 在看到有效的 UFP 器件连接到 HD3SS3220 之前、不应发送 VBUS。 看到有效连接后、ID 引脚会被拉低、这应该会告诉 SOC VBUS 可以发送到连接器。 如果 VBUS 控制不当、USB3 只能在一个方向上工作 — 看起来这很可能是您遇到的。

    下面是数据表中供参考的方框图。

    此致、
    Katy