This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B:CD4053BM96 的功耗比 CD4053BM 更高

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1633003/cd4053b-cd4053bm96-has-higher-power-consumption-than-cd4053bm

器件型号: CD4053B

尊敬的专家:

我的客户正在水表中使用 CD405B、因为 CD4053BM 已停产、客户将测试 CD4053BM96。 但发现在典型温度和电路板温度相同时、器件功耗从 16uA 增加到 40uA。  

您能帮助我们了解为什么差异这么大、客户应用是对功耗非常敏感的水表。  

BR

CHI

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    是 VDD(如果有)的电流消耗、静态器件电流典型值为 16uA、最大值为 60uA。
     

    此器件发布了 PCN。

     与 CD4053BM 相比、CD4053BM96 具有设计变更。 但 CD4053BM96 电平在数据表规格范围内。

    谢谢您、
    Arya