This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:TMUX1108:控制/地址引脚上的默认状态

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1633428/tmux1108-tmux1108-default-state-at-control-address-pins

器件型号: TMUX1108

尊敬的团队:

我在设计中使用 TMUX1108PWR、我想知道某些引脚的默认状态:使能、A0、A1、A2 和 A3。

我预计这些引脚为高阻态(无内部上拉/下拉)。 请您确认一下。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Van、

    由于没有内部下拉电阻、这些引脚的默认状态为悬空/未知。
    它们是输入逻辑引脚、因此您必须确保它们的状态是已知的、以便正常操作多路复用器。

    此外、A3 不是 TMUX1108 上的引脚。

    谢谢、

    NIR