This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D08:外露焊盘连接

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1634042/mux36d08-exposed-pad-connection

部件号: MUX36D08

MUX36D08IRSNR 的外露焊盘出现问题。 在双电源配置中、它连接到电路板上的模拟地、导致短路。 我可以断开连接并将其保持悬空吗? 这是否会导致任何异常行为? MUX 是否会按预期运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksandr、

    散热焊盘在内部连接到最低电位、即 VSS。
    在您的设计中、它应连接到与负电源 (VSS) 相同的电压节点。

    它不应保持悬空。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:  

    这是返工情况:外露焊盘当前短接至 AGND (VSS =−18V)、因此我必须对其进行隔离。 将其重新连接到 VSS 的方法是不实用的、因此它将保持悬空。

    悬空的外露焊盘是否存在任何实际风险(例如泄漏,闩锁,不稳定)? 此外、EP 是否在内部以低阻抗连接到 VSS?

    谢谢、

    Aleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleksander、

    将它悬空就可以了。
    我们不建议这样做,所以我不能保证;但你不应该看到任何问题。

    是的、它们采用低阻抗连接。  

    谢谢、

    NIR