This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212 电源电压范围

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1637337/tmuxhs4212-tmuxhs4212-supply-voltage-range

器件型号: TMUXHS4212
主题: TMUX1575 中讨论的其他器件

我计划使用 TMUXHS4212 来切换 USB-C 接口的信号。 在数据表中、描述了两个电源电压范围 (1.8V/3.3V)。 我们的系统支持 2.7V 的电源轨、该电源轨似乎与该开关不兼容。 是这样吗?

排除 1.98V 至 3.0V 之间电源电压范围的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    该器件有两种模式 — 1.8V 和 3.3V 模式、因为这些是高速应用中使用的最常见 VCC 电源电压。 如果您使用 2.7V 电源供电、器件不会损坏、但我们无法保证此器件在该电源电压下的全部功能。

    一个类似的可在 2.7V VCC 下工作的 4 通道 2:1 高速多路复用器是 TMUX1575、但如需更多选项、请 点击此处查看我们的协议开关选择表!

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、感谢您的快速回答、从带宽的角度来看、TMUX1575 并不适用。 指向选择表的链接有所帮助。 HDSS3212-Q1 的额定电源电压范围为 2.7V 至 3.6V。
    祝您一切顺利、  
    Christoph