This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:在–1V 时提供反向二极管保护("short"持续时间)

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2493, TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1638447/tps2493-reverse-diode-protection-for-short-duration-at--1v

器件型号: TPS2493
Thread 中讨论的其他器件: TPS2492

TPS2493 数据表指出、

当电路拔出或在电流限制期间、输出端的输出钳位二极管电感负载或接线电感可能会将 OUT 引脚驱动至 GND 以下。 OUT 引脚可由 TPS2492/93 OUT 至 GND 引脚之间的 D2(请参阅图 19)进行保护。 OUT 引脚可承受的电流 短路 输入瞬态 –1V

输出反向电压的最大额定值为–0.3V

在数据表图 19 中、D2 的输出端安装了肖特基二极管 (PDS5100H-13)、但 TPS2493 的负载是一个大电感负载、可在~ 200 毫秒内保持~–0.6V 的反向电压。

图 19 中的–0.6V 反向电压下、TPS2493 何时会面临损坏的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    [引用 userid=“695728" url="“ url="~“~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1638447/tps2493-reverse-diode-protection-for-short-duration-at-–1v ]在数据表图 19 中的 D2 输出端安装了肖特基二极管 (PDS5100H-13)、但 TPS2493 的负载是一个大电感负载、可在~ 200 毫秒内保持~–0.6V 的反向电压。

    数据表中提到的 D2 器件型号在哪里?

    [引述 userid=“695728" url="“ url="~“~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1638447/tps2493-reverse-diode-protection-for-short-duration-at-–1v ]]图 19 中的–0.6V 反向电压下、TPS2493 会面临损坏的风险何时?

    在自然通风条件下、器件能够在最长 1ms 的时间内处理–1V 瞬态。

    此致、

    Mani。