This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220 UFP 模式原理图审阅

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1639244/hd3ss3220-hd3ss3220-ufp-mode-schematic-review

器件型号: HD3SS3220

尊敬的 TI 团队:

我正在 UFP 模式下将 HD3SS3220 用于我的设计、我想申请原理图审查、以确保实现正确。

具体而言、我想通过 HD3SS3220 确认 RX/TX 方向。 我想确保 USB Type-C 连接器和下游器件之间正确连接 SuperSpeed 信号路由(TX/RX 对)。

请您帮助回顾以下内容:

  1. 对于 UFP 模式、RX/TX 连接是否正确
  2. 有关 SuperSpeed 信号路由的任何潜在问题或建议

我随附了原理图以供您参考。

schmatic.pdf 

提前感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    原理图注意事项:

    VDD3.3 和 VDD5 处于正确的电源范围内、存在电容器。
    2. CURRENT_MODE 处于高电平模式、10k 电阻器、5V
    3、端口连接至低电平以进行 UFP 配置  
    4. 如果主机接收器的偏置电压超出此范围、则需要适当的额外交流耦合电容器和 HD3SS3220 RX 对的偏置。 TX 和 RX 线路具有 0.47uF 电容的原因是否存在、通常我们建议 TX 具有 0.1uF 电容、RX 线路具有 0.33uF 电容。
    5.存在 DIR 200K 电阻。
    6. GND 和 E-pad 正确接地。  
    7.VBUS_DET 具有 900K 电阻器。
    8.如果可能,请卸下 RXP 和 RXn 上的交流电容器,如果需要,请将其放在另一侧。

    以下是 UFP 应用图表:


    总的来说、除了交流电容值外、原理图看起来没问题。

    谢谢您、
    Arya