This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:TS5A21366 模拟钳位电流

Guru**** 2943380 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1639699/ts5a21366-ts5a21366-analog-clamping-current

器件型号: TS5A21366

我对 TS5A21366 模拟开关有疑问。 我想将其用作软件可选的上拉开关。 模拟开关由 5V 电源供电。 其中 NO 引脚和 COM 引脚连接到 5V 电源、上的上拉电阻值将达到约 1k Ω。 根据第 (4) 点„、如果遵守输入和输出钳制电流额定值、则可能会超过输入和输出电压额定值“。 在故障条件下、将被上拉的输入端可以观察到以接地为基准的高达 16V 的电压。 在故障条件下、流经开关的电流不应超过 11mA、因为上拉电阻会限制流经内部 ESD 二极管的电流。 是否正确使用 TDS 中绝对最大额定值 (4) 点中规定的规则、或者是否需要外部保护。 在正常工作期间、电压不应超过建议运行条件中所示的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wojciech:

    只要电流不超过钳位额定值、这就是脚注 4 的正确应用。

    -猎人