Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212
器件型号: TMUXHS4212
您好 TI、
通过查看 slasep7a、可以看出 Vcc=1.8V 情况是最近添加的(请参阅第 4 节中的更改列表)、数据表仍然跟上进度(例如,第 8.3.2 节仍然显示“建议器件通过器件任一侧的更强阻抗偏置到 0–1.8V 范围内的有效值“、这仅适用于 Vcc=3.3V 情况。 同样、在第 9.1 节(4 次)和 9.2.1.1 节(“TMUXHS4212 需要 3.3V±10%的 VCC 电源轨。“)中的表 9-1、第 9.2.2 节、甚至是第 6.5 节中的 cm 引用。
鉴于此、我们想检查 2.4V 的 VHS-absmax 是否与 Vcc 无关(看起来)、或者这是否可能耦合到 Vcc + x?