This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:断电保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TS5A23159, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1639313/ts5a23159-power-off-protection

器件型号: TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TS5A23157TMUX1575

尊敬的专家:

客户使用了 TS5A23157、但断电时会出现泄漏问题。 有几个问题需要澄清。 我先输入一些评论、如有任何缺失、请更正或添加。  

  1. 当 V+为 0V 时、在 No1 上施加电压、是否有从 No1 到 V+的任何泄漏路径?  
    [AF]:是的
  2. 当 V+设置为低于 1.65V 的某个值(例如 0.8V)时、No1 和 COM1 是否仍会保持隔离?  
    [AF]否(不保证)或只是因为它不支持断电保护?  

如果在上述情况下、TS5A23157 预计会出现泄漏、我们想检查是否建议使用 TS5A23159 等解决方案? 最好使用 P2P 替代方案、因为客户已经具有第一次构建。 但如果没有、请仍然提出建议。  

  1. 允许在 V+之前施加 NO/NC/COM 的电压、不会对电源轨 V+产生漏电流。
  2. 即使 V+低于 1.65V(即使不是 0)、也要在 NO/NC/COM 之间保持隔离。
    1. ) 断电保护开始激活的电压级别是多少?

 

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allan、

    是的、您是对的、因为在这种情况下、从 No1 到 VDD 存在一些泄漏路径。 遗憾的是、TS5A23157 没有断电保护特性、因此我们不对其进行测试。 在 VDD = 0.8V 时、不能保证 No1 和 COM1 能够保持隔离、因为它超出了建议的工作条件。 我们的团队不会测试超出规格的情况、因此可能会形成一些泄漏路径。

    TS5A23159 是一种替代方案、因为它是 P2P、具有关断保护功能和 1.65V 至 5.5V 的 VDD 范围。TMUX1575 是另一种替代方案、它的电源电压范围为 1.08V 至 3.6V、并具有关断保护功能、但它不是 P2P。 我认为当 I/O 路径上的电压大于电源电压时、会激活断电保护功能。 但请记住、每个数据表仅在 VDD = 0V 时指定了关断保护、因此我不确定 VDD 低于建议最低条件的情况。

    谢谢您、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    您是否会帮助测试并获得电压电平将激活断电保护、或与设计人员检查以阐明客户应用用例的问题?

    BR、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经得到了有关断电保护的进一步说明。 VDD 必须为 0V 以保证断电保护。 如果 VDD 低于 1.65V 但仍为正电压、我们无法保证任何规格都是可靠的、包括断电保护。  

    我应该澄清的是、虽然 TS5A23159 指出它具有关断保护功能、但其绝对最大额定值表示信号线路和电源线路已连接。 我已订购此器件的样片进行测试、以确保是否存在隔离。 如果客户愿意、我可以尝试看看当 VDD 低于 1.65V 时会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    [报价 userid=“684651" url="“ url="~“~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1639313/ts5a23159-power-off-protection/6319687 ]我认为当 I/O 路径上的电压大于电源电压时、关断保护会激活。 但请记住、每个数据表仅在 VDD = 0V 时指定了断电保护、因此我不确定 VDD 低于建议的最低条件的情况。[/报价]

    之前指出、当 IO 电压超过电源电压时、将激活断电保护。 但是、这与电源电压必须为 0V 才能激活的当前说法相矛盾。 哪一个是正确的? 如果电源必须恰好为 0V 才能触发保护、那么规格范围或进入/退出阈值是否更精确?

    BR、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为这个混乱而道歉。 我们不会将任何器件指定为低于建议的运行条件、因此无法准确知道何时触发断电保护。 我测试了 TS5A23159DGS、发现当 VDD 约为 0.4V 时会触发断电保护。下面是表格的屏幕截图。

    我还将链接一些有关断电保护的文献:

    具有 Ioff 或断电保护功能的逻辑门和开关:使您能够进行采购

    利用关断保护信号开关消除电源时序(修订版 C)

    希望这能回答您的问题。