This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:TS3L110PWR–在 85°C 环境温度下运行的确认

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1643522/ts3l110-ts3l110pwr-confirmation-for-operation-at-85-c-ambient-temperature

器件型号: TS3L110

我们 在设计中使用 TS3L110PWR 器件、 根据数据表、 此 IC 的最大额定环境工作温度 (TA) 为 85°C 

我们的应用要求在 正常工作条件下、在高达 85°C 的环境温度下运行。

我们要确认以下几点:

  1. 该器件是否可以在 85°C 环境温度下连续运行
  2. 在这个最高环境温度下运行时、如果有任何建议的降额指南、热注意事项或可靠性问题
  3. TI 是否建议保持 低于 85°C 的任何温度裕度 以实现长期可靠性

请确认我们的预期用途是否在 TS3L110PWR 的安全和支持的运行限制范围内。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shraddha:

    由于该器件的额定温度高达 85°C,因此可以保证在该温度下连续运行 — 此处不存在可靠性问题。 但没有为此器件指定的温度裕度。

    此致、
    Katy