This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:IBIS 和 S 参数模型

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX131, TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1641980/tmux121-ibis-and-s-parameter-models

器件型号: TMUX121
主题中讨论的其他器件: TMUX131

请提供以下资料

  • TMUX131 IBIS 模型
  • TMUX131 S 参数模型
  • TMUX121 S 参数模型

是否还有其他即将发布的低电容和低 RDS (on) 模拟多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hanno、

    遗憾的是、TMUX131 没有 IBIS 和 S 参数模型、TMUX121 没有 S 参数模型。  
    我们只有 TMUX121 的 IBIS 模型。  

    您最好使用无源器件创建这些模型、方法是使用下面的常见问题解答链接:

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认 TMUX121 IBIS 模型不正确。  

    Con 电容似乎已添加到 series_switch 的 C_comp 中。 根据 IBIS 规范“[串联 MOSFET]模型的 C_comp 值被忽略“、该参数似乎由 Hyperlynx 仿真备份。 那么、该 IBIS 模型目前根本没有建模任何 Con 电容?

    戴夫、谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    NIR 将能够在下周回复您。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    C_comp 是多路复用器的导通电容。
    这就是我们在所有模型中的表现方式。  

    您是否能够运行模型?
    我们不支持 Hyperlynx、我们在 ADS 上运行模型。

    谢谢、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 IBIS 规范 “[系列 MOSFET]模型忽略 C_comp 值“。 因此、任何电容都需要使用实际引脚模型的 C_comp(即 TMUX121_Sx_3P3V 和 TMUX121_Dx_3P3V)添加  、大概这些引脚模型的 C_comp 值应该等于大约 Con/2 — 但是这些引脚模型的 C_comp 设置为 0pF)
    我们是否需要一个电话来尝试解决这个问题,而不是消息乒乓球

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我明白您现在所说的。
    在 IBIS 文件中、串联开关模型具有电容值、而终端器缺失电容值。  

    是的、您是对的、模型不正确。  
    如您所说、终止符模型中应该有一个实际的 C_comp 值。  

    TMUX121 的典型导通电容为 1.7pF。
    您可以编辑 IBIS 文件、将 C_comp 值更改为 1pF、而不是 0pF。  

    另一种选择是使用无源器件创建 IBIS 模型 、如此处所述。  

    谢谢、

    NIR