This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6236:TMUX6236 — 短接至 Vbatt

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4819, TMUX4827, TMUX4821, TMUX6236, TMUX7436F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1641264/tmux6236-tmux6236---short-to-vbatt

器件型号: TMUX6236
主题中讨论的其他器件: TMUX7436F 、TMUX4827、TMUX4819 、TMUX4821

尊敬的团队:

当不存在 VDD 时、TMUX6236 能否承受开关输入端(源漏极)上的电池短路?  

源信号来自系统外部的线束、并希望确保如果设备未打开、但 TMUX 可以处理的源信号存在对电池短路。  

谢谢您、

Trenton Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trenton、

    当 VDD = 0V 时、TMUX6236 无法承受源极引脚上的电压信号。这是因为器件没有关断保护功能。

    我们确实有 TMUX7436F、它具有断电保护功能、这意味着 当 VDD 为 0V 或悬空时、它将阻止源极引脚上高达±60V 的电压信号。 它也是一款具有 1.8V 逻辑的 2 通道 2:1 多路复用器。 如果您对此感兴趣、我将在下面提供数据表。

    TMUX7436F 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的±60V 故障保护、双路 2:1 多路复用器数据表(修订版 A)

    谢谢您、

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    这里还有一个问题。 是否有任何开关也可以处理源极和漏极之间的负电压? 我见过一些音频开关可以做到这一点、但没有满足客户需求的高电压。

    此致、

    Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们确实有一些超出电源电压的多路复用器、允许电压通过高于电源轨电压的信号线。  

     当 VDD 为 1.8V 至 5.5V 时、TMUX4827(双通道 2:1)允许信号引脚上具有±12V 的电压。 TMUX4827 数据表

     当 VDD 为 1.8V 至 5.5V 时、TMUX4821(双通道 1:1)和 TMUX4819(单通道 2:1)允许信号引脚上具有±15V 的电压。 TMUX48XX 数据表

    这些器件还具有断电保护和 1.8V 逻辑。

    这些信号电压是否足以满足客户的需求? 我相信它们是我们拥有的最高电压超出电源电压的多路复用器。

    谢谢您、

    Aidan