This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:3.3V 电源电压下的输入/输出逻辑电平

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1640722/cd4051b-input-output-logic-levels-at-3-3v-supply

器件型号: CD4051B

尊敬的专家:

我想了解 CD4051BPWR 在 3.3V 工作电压下的 VOH、VOL、VIH 和 VIL 规格。

谢谢你。

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何保证。 您必须假设 VIL = GND + 0.1V 且 VIH = VCC − 0.1V、并且输出只能连接至高阻抗 CMOS 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    我们没有 3.3V 时 VIH 和 VIL 的信息。
    我建议将 VIH 视为 3.3V 并将 VIL 视为 0V (GND)、以确保正常运行。  

    我们没有为我们的器件指定 VOH 和 VOL、因为它们是无源器件。  

    谢谢、

    NIR