This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3345:Cio (ON) 值

Guru**** 2922300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3345, SN74CBT3345C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1645711/sn74cbt3345-cio-on-value

器件型号: SN74CBT3345

您能否告知我们 SN74CBT3345 的 Cio (ON) 值

由于 SN74CBT3345 成为 NRNR、我们的客户试图了解它与 SN74CBT3345C 之间的差异SN74CBT3345C 的值 显示为典型值 14pF。

image.png 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahara:

    它将~15pF。 由于 下冲保护、我建议使用 SN74CBT3345C。

    谢谢您、
    Arya