This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7705M:TLC7701IDR 控制引脚偏置

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1646088/tlc7705m-tlc7701idr-control-pin-bias

部件号: TLC7705M

TLC7701IDR 的规格表未指定如果未使用 CONTROL 引脚、如何对其进行偏置。  为了使两个复位引脚正常运行、它应该接地(低电平)还是连接到 VDD(高电平)?  这意味着 CONTROL 引脚的偏置方式可能会使 RESET 引脚的行为反转。  规格表为: www.ti.com/.../tlc77.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的描述不是很清楚。

    功能表(第 2 页)和功能方框图(第 4 页)正确描述了器件。

    控制为低电平时、两个输出正常运行(即当 SENSE 为低电平或/resin 为低电平时、RESET 为高电平、/reset 为低电平;当 SENSE 为高电平且/resin 为高电平时、RESET 为低电平、/reset 为高电平)。

    CONTROL 为高电平时、/RESET 输出正常运行、但 RESET 输出始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  非常感谢。