This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:TS3USB3031 失真

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1643563/ts3usb3031-ts3usb3031-distortion

器件型号: TS3USB3031

 

您好先生

显示了频率为 3.4Gbps 时的实际测量结果;黄色迹线对应于 DUT 侧、蓝色迹线对应于黄金侧。
假设系统能够达到 7.7GHz、那么在黄金端观察到的波形异常可能是什么原因?
此外、是否可以提供 S8P 文件?

或者您能否介绍一下适用于 4G 开关的正确器件
谢谢

image.png

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您是否能够提供与每个波形相关的原理图和具体引脚编号? 此外、您能否澄清一下图中正在测量什么参数?

    谢谢、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

    我是否 可以知道 TS3USB3031 能够实现该功能?
    谢谢
    ...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我不确定我是否理解您的问题 — 能否澄清您想要了解的内容?

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

    您可以分享 S8P 吗?

    如图所示、我们需要适用于 4G/1G/500m 解决方案的开关

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    此器件的唯一 S 参数模型如下:  
    e2e.ti.com/.../scdm192.zip
    谢谢您、
    Arya