Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TS12A12511, TMUX6236
部件号: LSF0204
主题中讨论的其他器件: TS12A12511、 TMUX6236
您好:
我正在寻找一种将一系列 0V 至 5V 脉冲转换 为两种可选输出模式的解决方案:
-
模式 1: 0V 至 2.7V 脉冲
-
模式 2: 0V 至–1.5V 脉冲
我的系统具有 VREF_B 、且 EN 引脚永久连接到 5V。 我正在考虑使用 LSF0204 并改变器件的接地平面来使其达到模式 2。
模式 2 的建议配置 (0V 至–1.5V):
-
LSF GND 引脚: 连接至–1.5V 本地接地平面。
-
VREF_A: 连接至系统 0V(相对于 LSF GND 引脚为+1.5V)。
-
VREF_B/EN: 连接至系统 5V(相对于 LSF GND 引脚为+6.5V)。
从额定电压的角度来看、器件上的最大电势差为 6.5V、低于 7V 的绝对最大额定值。
问题:
-
由于 LSF0204 使用无源导通栅极架构、因此如果输入驱动器仅下拉至系统 0V(相对于 LSF GND 为+1.5V)、它是否能够将输出下拉至–1.5V?
-
如果这种配置不可行、TI 是否提供了一种可支持可通过正输入轨切换的负输出轨的替代电平转换器或有源缓冲器解决方案?
谢谢!