This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E 传播延迟信息

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1643270/ts3a27518e-ts3a27518e-propagation-delay-information

器件型号: TS3A27518E

尊敬的 E2E:

 

您能否帮助提供 TS3A27518E 传播延迟信息?

数据表中并不会显示此值。

 

BR、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E:

    我们还在数据表中找到了 tON / tOFF 信息。 但是、根据我们的理解、此规格似乎描述了开关导通/关断延迟、即开关导通或关断时数字控制信号与模拟输出之间的传播延迟。

     

    我们想确认的是通过开关路径(从模拟输入到模拟输出)的信号传播延迟。

     

    作为参考、随附的屏幕截图来自 TI SN74AUC125RGYR 数据表。 在该器件中、我们要查找的参数与 tpd 类似、而 TS3A27518E 中的 TON/tOFF 信息似乎更类似于 TEN/tDIS。

     

    您能否帮助确认 TS3A27518E 对于模拟信号路径是否具有 tpd 规格、或者 TI 对此参数是否有任何估计值或指导?

    BR、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    我们似乎没有该器件的传播延迟规格。 如果您需要测量此参数、可以在 TI.com 上订购样片。

    -猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hunter  

    感谢您的帮助,但这是非常正常和常见的用户有传播延迟规格的器件数据表,我们怎么会没有相关的规格在 TS3A27518E?  

    客户要求:  

    检查是否有任何 P2P 替代器件、还要清楚地标记传播延迟是否小于 2ns?  请您就此向我们提出一些意见吗?  谢谢  

    Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry/Janet:

    如果您想要在开关空载时获得传播延迟的典型值、则可以使用开关 Con 的 1 个 RC 时间常数 (21.5 pF)* Ron(5.5Ω) = ~0.12ns 来估算。 然而、此延迟严格针对空载开关、通常对大多数应用并不有用。 要了解系统延迟的真实传播延迟、您需要综合找出开关和负载的 RC 延迟。 在假定负载条件下的数据表中指定了传播延迟、即使如果您担心的规格是最佳的系统计算延迟、也是如此。 您可以转至该常见问题 解答、了解更多信息【常见问题解答】如何估算模拟开关/多路复用器中的传播延迟和通道间延迟? -开关和多路复用器论坛 — 开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

    -猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们继续邮件讨论,谢谢.