This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:CLK 速度

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612, TXB0606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1649728/txs02612-clk-speed

部件号: TXS02612

大家好、我们计划使用 TXS02612 开关电压电平转换器、并且我们已经查看了数据表。
但我们找不到该器件的支持速度。

您能否确认以下问题。

1. QSPI 的最小/最大速度(以 MHz 为单位)是多少。
2.此器件 JTAG 的最小/最大速度(以 MHz 为单位)是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件仅针对 SDIO 信号而设计。

    请指定您需要的每个方向(或双向信号)的信号数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划将其用于 QSPI/JTAG 连接、
    对于 QSPI 6 信号 (Clk、Data (cmd)、D0、D1、D2、D3) 双向
    对于 QSPI、我们可以测试的速度是否支持 80MHz?
    以它支持 JTAG 的速度运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我推荐 此应用使用 TXB0606。 请参阅器件数据表的开关特性(具体取决于您的 VCCA/VCCB 配置)、以支持 80MHz。  

    此致、

    插孔