This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:MHL USB 信号交换

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1650152/ts3usb3031-mhl-usb-signal-swap

器件型号: TS3USB3031

您好:

我们的客户需要您对 MHL、USB 信号交换的支持。

如果客户需要将 MHL 分配到 USB2.0、USB 分配到 4Gbps 信号、是否允许这样的信号交换?
如有任何问题、请告知我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshiro:

    如果我理解正确、您问道、是否可以通过 MHL 开关路由 USB2.0 信号、以及是否可以通过 USB2.0 开关上路由 4Gbps MHL 信号。 请说明这是否不是您的问题。

    这应该可以、每个交换机的特性都非常相似、尽管它们是针对不同的协议而设计的。 它可用于许多高速开关用例、而不是最初设计的 USB/MHL 外壳。

    -猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hunter、

    非常感谢您的反馈。

    是的、 我们的客户会尝试将 USB2.0 信号连接到 MHL 开关、并将 4Gbps 信号连接到任一 USB 开关。

    我知道他计划的用例可以正常工作。

    此致、