This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:引脚功能

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1650150/txs02612-pin-functionality

部件号: TXS02612

您好、

我们计划 在我们的设计中将 TXS02612 多路复用器开关用于 JTAG。 我们不会将时钟信号路由到专用 CLK 引脚、而是计划使用其中一条数据线 (D0–D5) 进行时钟连接。

您能否确认此配置是否受支持、并证明设备在此设置中能否可靠地工作? 此外、它是否在 4000khz 速度下工作、请让我们知道是否存在与将数据线用作时钟信号而不是专用 CLK 引脚相关的任何功能或时序限制。

期待您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Mudide:

    器件不知道输入是 CLK 还是数据、但建议使用专用 CLK 通道、因为它利用缓冲架构来帮助实现比 DAT/CMD 通道更高的速度:  

    不过、DAT 信号将能够支持 4000KHz、因为这处于器件的工作限制范围内。 另请查看“开关特性“表、以确保另一个时序需要。 在您的应用中也是可以接受的。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、器件不知道该信号、如果我将 clk 连接到任何数据线以及其工作频率是多少、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudide:

    请参阅 VCCA/VCCB 应用的数据表中的时序要求表。 作为单元交换、1MHz 可被视为 2Mbps。

    此致、

    插孔