This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:TS3USB30E S 参数模型

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1652379/ts3usb30e-ts3usb30e-s-parameter-model

器件型号: TS3USB30E

S 参数文件:D1_4V3-D1-THR-D.S4P

  1. 如何将 S 参数文件的端口 (0、1、2、3) 对应于 D1+、D1-、D+、D-?

 

 2、S 参数模式的频率响应可以扩展到 20GHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    1.这将取决于仿真工具以及您对设备的仿真计划。 除了 您希望通过 D+/D-引脚传输的数据之外、没有其他真正的指导。

    2.您可以做 20GHz,但此设备不符合此要求。 因此、仿真结果可能不理想/

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我需要确认 我们的 引脚分配 是否符合您的 S 参数规则。 因此、我们的引脚分配是  

    PORT1=>D1+

    port2=>D+

    port3=>D1-

    端口 4=>D-

     正确吗?

    能否提供这款 20GHz 的器件 S 参数模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    只要这与您要为您的应用进行仿真的配置相匹配、该配置看起来就可以。

    遗憾的是、就 20GHz 模型而言、除了产品页面上提供的模型外、我们没有其他模型。

    谢谢您、
    Arya