Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
器件型号: HD3SS3220
尊敬的团队:
USB3.0 端口无法建立链路。
我们发现 USB 3.0 端口无法连接、请参阅随附的原理图以了解以下详细信息。
插入 USB Type-C 闪存驱动器后、我们确认 ID 信号从高电平变为低电平、并且 5V_USB 已正确启用并输出 5V。
IC 似乎正常工作、CC 引脚正常工作、我们还尝试移除信号线上的 ESD 阵列、但问题仍然存在、仍然无法建立 USB 链路。
您能否帮助审核设计并提供任何潜在问题或建议修改的建议? Tks。