This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:时序信息

Guru**** 2928410 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1653668/ts3a27518e-q1-timing-information

器件型号: TS3A27518E-Q1

我们的客户希望使用 TS3A27518E-Q1 进行设计、并查找有关通过多路复用器的引脚对引脚传播延迟的信息。 在数据表或应用手册中找不到该信息、您能帮助我们指明正确的方向吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    多路复用器的传播延迟通常非常小、因为当开关闭合时、它的作用类似于 RC 滤波器。 当开关上没有负载时、可以使用 t=RC 来计算延时时间、R 是 RON、C 是 CON。

    在本例中、在 3.3V 电源下运行时、 t=4.4 Ω*21.5pF = 94.6ps

    有关更多信息、请 在此处查看我们的常见问题解答

    此致、
    Katy