This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:引脚电压过高时、CD74HC4067 处于故障模式

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1653482/cd74hc4067-failure-mode-of-cd74hc4067-incase-of-high-voltage-of-pin

器件型号: CD74HC4067

你(们)好  

根据数据表,绝对最大引脚电压为 7V,但我们想了解什么可能是故障模式,如果引脚电压超出额定值,比如大约 48V-60V,什么是 IC 的潜在故障模式,它在特定通道上失败还是在开路中失败?

谢谢  
Chaitanya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    我们不保证性能超出数据表规格。 在如此高的电压下、可能存在短路或开路。

    如果您需要高电压 16:1 多路复用器、我建议使用两个 MUX808-Q1。

    此致、
    Katy