This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:用于控制输入引脚的任何 tr / tf 限制? 2.

Guru**** 2943910 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4067B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1654435/cd4067b-any-tr-tf-limitation-for-control-input-pins-2

器件型号: CD4067B

克莱门斯

与以下 E2E 主题相关、我的客户还有一个问题。
CD4067B:用于控制输入引脚的任何 tr / tf 限制? -开关和多路复用器论坛 — 开关和多路复用器- TI E2E 支持论坛

它们将使用 CR 滤波器、C=0.1uF 和 R=75K Ω。
它们不关心输出中的任何干扰。
但他们想知道 CD4067B 是否可能损坏。
请告知他们 CD4067B 是否可能因 tr 或 tf 控制信号缓慢而损坏。

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压恰好保持在开关阈值(产生的内部控制信号可能会振荡)一段时间、现代 CMOS 器件可能会损坏。 但 CD4000 器件比较旧、速度较慢、并且输入信号不会一直保持在阈值、因此没有危险。