This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3345:SN74CBT3345 和 SN74CBT3345C 之间的差异

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3345C, SN74CBT3345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1663322/sn74cbt3345-difference-between-sn74cbt3345-and-sn74cbt3345c

器件型号: SN74CBT3345

停产器件:SN74CBT3345PWR 替代器件:SN74CBT3345CPWR 能否解释这两款产品之间的区别?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

     SN74CBT3345C 是 SN74CBT3345 的增强版本、可提供:
    更低的功耗
    更快的开关速度
    更宽的 VCC 范围
    针对热插拔/局部断电应用的下冲保护和 Ioff 支持
    更好的 ESD 和闩锁等级

    两个器件具有相同的 –40 °C 至+85°C 工作温度范围和 8 位双向总线开关架构。

    谢谢您、
    Arya