This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:用于在两个输入之间切换的 TMUX1109PWR 应用电路

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1070975/tmux1109-tmux1109pwr-application-circuit-for-switching-between-two-inputs

部件号:TMUX1109
“线程:测试”, TMUX7219

插入 USB 进行固件上传时,我使用这种4通道多路复用器将 UART 连接切换至 MC。  以前我使用两个不同的1通道多路复用器,但决定合并设计,只使用一个。  

我只是在测试 PCB,发现我无法执行固件上传。  我的 PC 正在识别 UART 桥接芯片,但无法连接到 MC。  我的想法是,多路复用器电路的应用可能不正确,或者我的 MC 在到达时已失效。  我以前见过后者,但如果有人能再看一下多路复用器电路,让我知道他们是否看到任何疯狂的东西,那就太棒了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    我在示意图上看到的唯一一点是 C305没有必要,因为 VSS 是基于此应用程序的。 但我认为这不会导致性能问题。 我们通常还建议端接浮动 I/O 引脚,但 UART 速度相当慢,因此可能不会引起太多问题。  

    因此,总的来说,我认为多路复用器不会导致任何问题,只要 USB_VDD 足够高,可以在需要时打开/关闭通道,就不会是问题。 仅仅看看测试电压可能是有益的-我怀疑这是问题,但这通常是一件非常容易的事情。 同时,探测交换机的两端以查看您是否收到预期的信号将是另一件事,以确定 mux 是否是问题所在。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果,正如您的期望所示,这条线路对应用程序运行良好。  其他地方存在一个小的焊接问题。  感谢您帮助我们确定我的关注重点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    没问题,我很高兴能帮忙!

    如果您有任何其他问题,请随时联系我们!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,帕克,我确实注意到了一些奇怪的事情,我想你早些时候暗示了这种可能性。  如果我尝试在主 MCU 上上传固件时 GNSS /蜂窝式调制解调器已启动并正在运行。  这是连接 S1A/B 我的固件上载失败;但是,如果我关闭调制解调器电源并尝试 MCU 固件上载,一切都很顺利。  这是否是由于未端接的 UART 线路?  

    只有在添加多路复用器后才会注意到此响应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    什么连接失败?  

    示意图显示固件位于 S4A/B 上 (当 USB_VDD 变高时,这些信号将分别路由到 DA/DB),但 S1A/B 是 GNSS 信号。  

    当 A0/A1均为 Hi 时,开关是否未切换到 S4A/S4B?

    很抱歉,如果可以的话,请说明这一点很有帮助!

    但是,我认为这不是 UART 的终结,也就是说,要验证您正在使用的数据速率,您在 UART 中使用的 PHY 以及传输线路/电缆的长度。 从本质上讲,终端是为了防止信号反射- UART 通常相当缓慢,因此信号反射必须是一条长的电缆/传输线路才能真正开始导致问题。 ~传输线路的端接特性阻抗是一个很好的起点-使用的 PHY 标准也可以建议或确定可以使用哪些电缆。  

    但是,我确实注意到我在第一次通过时错过了一件事-拔下 USB 电缆时 A0/A1是否接地?  

    请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克,我对不明确表示歉意。  下面是一些更具体的信息。

    固件上载连接到 S4A/B GNSS /单元模块连接到 S1A/B  当 GNSS 模块通电时,我的固件上传失败至 MCU。  PC 和 MCU 似乎仍检测到连接,但我收到错误,上传失败。  因此,我关闭了 GNSS 模块,固件上传正常。  价格为115200。

    GNSS UART 线路是 PCB 内部的,总长度约为200mm,固件上载的电缆约为2ft。  在添加多路复用器之前使用了相同的电缆和设置,固件上载可以在 GNSS 模块打开的情况下完成。  固件上载电路如下,但基本上有一个 USB 到 UART 桥接 IC。  因此,我连接到 PC 上的 USB 端口。

    问题是一个很好的问题。  通过10k 电阻器将 VDD 线路向下拉至 GND。  这是与 GND 的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提一下,在使用此多路复用 器之前,我在下面的电路中使用了两个 TMUX7219DGKR 多路复用器。  固件上载未失败,但成本较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    非常感谢您的澄清!

    这绝对是一个奇怪的问题——特别是在使用 TMUX7219应用程序时。

    固件更新尝试期间是否可以获得输出的范围图? 我之所以提出这一要求,是因为我想看看是否存在与频率相关的泄漏。  

    我认为有两个可能的问题:

    1.实际上,可能发生的情况是信号可能泄漏到其他输入(交叉通话)中,或通过一个关闭的信道。 这主要与频率相关。 TMUX1109在离线隔离方面应该表现得更好,泄漏电流应该稍好一些(7219和1109都有 PA 典型的泄漏值)。 7219的唯一真正优势是在串接通话方面表现稍微好一些-> 1109也通过一个封装传送所有信号,从而增加了串接通话的可能性。  我也不知道布局如何从7219更改为1109,但这也可能增加相互交谈的可能性。 由于 GNSS 信号在已停用引脚上处于活动状态,因此获取固件更新失败的范围快照,然后获取固件更新的范围快照(在这两种情况下输入的范围也被限定) 这将让我了解信号中是否发生频率相关的交叉通话。

    2.由于引脚未端接而产生的信号反射。 我认为这种情况不太可能发生,但这种设计与旧设计的主要区别在于,当前设计使用的是未端接的 S 销。 如果这些电阻器未在50欧姆电阻器接地的情况下端接,它们可能会导致对信号链产生负面影响的反射。 这会因2英尺电缆->而增加一个比特,如果这是出现故障的原因,则信号的基本频率很可能不是信号的基本频率,而是较高的谐波。

    实际上,这两个群体可能存在的问题是1109和7219之间的差异  

    1109和/或1109新布局下的频率相关泄漏

    2.由于1109上的 S 引脚未端接而产生的信号反射。

    另一个需要注意的是,7219的带宽也较低,因此它可能会衰减较高的频率谐波,而1109可能会通过这些谐波并导致反射。 我不知道这是不是导致问题的原因,但也是零件之间的差异。

    如果你能让我看到一个示波器,看看输出是否受到其中一个输入的污染,它应该能够显示问题是否在哪里。

    请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,帕克  

    对潜在问题的完美总结。  我已经读过几次了,我花了一点时间才回来,因为我想确保我所报告的内容,因为在我看来,这似乎是非常干净的信号。

    我在固件上载期间拍摄了一些示波器镜头,并注意到 GNSS TXD 不是真的活动。  除了大约每3秒,该型号在 MCU 上载固件时尝试启动。  这将导致 GNSS TXD 在恢复到低电压之前达到大约1秒的高电压。  尽管当我能够成功上传固件时(GNSS 模块已关闭),但此活动不存在。  我没有看到任何交叉的迹象。  请告诉我您的想法!

    S4B 和 DB

     

    S4A 和 DA

    GNSS 和固件 RXD (  分别为 S1A 和 S4A)

    GNSS 和固件 TXD (分别为 S1B 和 S4B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    这些信号实际上看起来非常干净,所以我不会相互交谈是一个问题,并会假设布局是好的。 为了确认在 GNSS 处于活动状态时和不正确时,您没有注意到 mux 输出之间的差异? 因为这是两个部分之间的样子。

    这只是让我认为,除非发生了一些暂时事件,而这些事件没有被捕获,从而导致问题,否则最终不会直接使用多路复用器。 但我确实认为这种情况不太可能发生。

    您是否测试过一个以上的主板-或使用不同的 MCU 装置进行了测试?  我提出这一问题是因为它看起来根本不像 mux 对信号造成太大的影响——这在11xx 系列零件中是意料之中的,因为它们是我们最高精度的低电压模拟开关, 我只是想彻底排除在为 TMUX1109更换 TMUX7219之前可能发生的 MCU 问题。

    请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森