This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:TS5A3160损坏(或不起作用)问题+如果我给 TS5A3160的电压为5V 至 V+,但输入(PIN6)的电压为3.3V,这是否正常?

Guru**** 2480245 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1068465/ts5a3160-ts5a3160-damage-or-no-function-question-would-it-be-fine-if-i-power-ts5a3160-by-5v-to-v-but-supply-in-pin6-with-3-3v

部件号:TS5A3160
“线程: 测试SN74LVC1G17”中讨论的其它部件

大家好,我目前正在使用 TS5A3160在我们的 ESC  (电子速度控制器)设计中为 CAN FD 总线开关120欧姆端接。

该板设计为 BLDC 电机的 ESC (电子速度控制器)。

有一个外部 DIP 开关可切换3.3V 开/关以将3.3V 馈入 TS5A3160输入(引脚6)引脚以进行切换。

目前,TS5A3160在 V+上的电压为5V。

我在测试过程中注意到一种奇怪的现象-在 我运行 BLDC 电机的电机控制测试后,有时我无法测量 CAN_H 和 CAN_L 的端接电阻 只有当我打开主板电源并打开 DIP 开关时,我才能测量 COM - NO (CAN_H/CAN_L)之间的120欧姆电阻。  但 TS5A3160只能通过机械 DIP 开关切换。 是否可以使用万用表测量电阻?

就在这种情况下,我还试图捕捉电机运行期间是否有3.3V/5V 电压峰值导致电阻无法测量的现象,但迄今为止,我用示波器无法在波形上找到任何异常。

1)第一个问题是—  

我想知道 TS5A3160是否能在该设置中正确检测到逻辑偏高? 我在数据表中检查了 VIH -当 V+为5V 时,至少应有2.4V 电压才能达到逻辑高电压。 我认为 应该可以很好的检测逻辑值过高。 PS。 目前,DIP 开关输出信号上没有反跳电路,但我想添加一个。 (当 DIP 开关切换时,连接到引脚6的 CAN_Term 上捕获的过冲最大为4V,但我想消除机械反弹。)  

3)对于输入(引脚6)到 V+是否有任何顺序要求? 在当前的原型设计中,在我的测试中,当 USB 插入 ESC 时,外部 USB 5V 可能会转换为3.3V,并将电源输入引脚。 只有当我从电源打开24V 电源后,板载5V 才会从具有 LDO 的板上的10V 转换。

4) 第三个问题是-我有两块板,它们上的 TS5A3160损坏或无法正常工作。 (最有可能是由于芯片正在排放5V 的过量电流而损坏 - 计算值约为54mA,因为5V 由 10V LDO 转换,10V 由24V 开关调节器转换),在拆除 TS5A3160后, 总电流消耗与 TS5A3160正常工作的主板的电流消耗量相同。  

我担心这可能与粘性芯片损坏有关(或无法正常工作)导致此故障的可能性有哪些- 1)? 2)电机运行后无法测量电阻,但首次通电时,我可以正常测量 COM - NO (CAN_H 至 CAN_L)之间的电阻?

您是否愿意深入了解此潜在的 TS5A3160芯片损坏(或无法正常工作)问题,并查看随附的 TS5A3160周围的电路? (原理图 SN74LVC1G3157DSFR 中还有两个其他多用途以用于其他 PWM 切换。 但目前,这2个粘接器未被填充,且未使用此函数(显示为 DNP),请忽略该部分。)

如果你对我的上述描述不清楚,请告诉我在哪里可以解决更多问题。

e2e.ti.com/.../TS5A3160.pdf

  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表→繁体中文...
    • 创建新单词列表...
  • 复制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢伟,

    因此,我们需要回答这些问题


    [引用 userid="384407" url="~/support/switches-多路复用器-组/开关-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不功能-问题-将会-精细-如果-电源-电压-电压-电平-电阻3v-v-v-3v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-可用 万用表来测量[以3v-3v-v-v-v-v-3v-v-v-v-v-

    我在这里有点不清楚。 您是否正在尝试测量 TS5A3160的电阻? 使用万用表在此处不起作用。 如图13中的数据表设置所示,您需要获取一些当前数据。


    1)

    [引用 userid="384407" url="~/support/switches-多路复用器-组/开关-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不功能-问题-将-将-精确-如果-将-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-自动-测试

    唯一的问题是否仅仅是从这种反弹中引起的? 看起来,对 VIH/VIL 水平的理解是正确的(2.4V/0.8V),如果放电会出现问题,这只是一个更令人担忧的问题。 这可能是一个问题,但电压过高至4V 将不会。 唯一的问题是在 VIH/VIL 电平之间发出信号的减振。 这里可能会短暂出现一些摆动和/或透射电流。 有时这种短暂性不会成为问题,但增加一些东西来缓解这种反弹是一个好主意。

    3)(没有数字2)

    [引用 userid="384407" url="~/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不功能-问题-将-将-细-如果-电源-将-电源-将-以3v-v-v-[以每 pv-v-v-v-v-v-v-3v-v-v-3v-v-v-v-v-v-v-v]的形式提供]

    设备没有故障安全逻辑,因此建议先打开 V+电源,然后再打开输入信号。 故障安全逻辑将防止断电和任何启动问题。 下面是 有关2.11 TI 精密实验室-开关和粘接的视频:什么是故障安全逻辑?

    4)  
    您能否提供更多有关所看到问题的信息? 我的理解是,VCC 的电流高于预期。 但是,54mA 不会损坏设备,但它比预期的要高。 它是否仍能正常工作?
    另外,对 CAN_TERM 的输入内容是什么? 我认为它正在上升到3.3V,但这一水平的速度有多快? 控制针脚边缘越慢,您在 VIH/VIL 之间的区域内停留的时间就越长,通过电流的射线将越多,这可能是所见的部分原因。

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉米,

    感谢你的回复。

    [引用 userid="409034" url="~ë/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不起作用-问题-将-将-精细-如果-电源-将-电源-电源-以3V-357-3V-3V-3V-V 输入-不明确的电源。] 您是否正在尝试测量 TS5A3160的电阻? 使用万用表在此处不起作用。 如图13中的数据表设置所示,您需要获取一些当前数据。

    是的,当  处于逻辑高态时,即主板正在运行时,我正在尝试测量通过 TS5A3160的 CAN_H/CAN_L 的120欧姆电阻。 如果 DIP 开关已切换,我可以在主板(和 TS5A3160设备)初始开机时获得120欧姆的值。 在执行电机控制移动后,我再也无法从真有效值万用表中获得该值。 所以我很担心。 但 显然,这不是根据您的回答衡量 COM-NO 两极之间电阻的正确方法。

    [引用 userid="409034" url="~ë/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏-或不起作用-问题-将会盎司-精细-如果-电源-电源-仅限543V-3-3V-3-3V-3V-3V-3V-5-3V-3V-3V-3V-V] 看起来,对 VIH/VIL 水平的理解是正确的(2.4V/0.8V),如果放电会出现问题,这只是一个更令人担忧的问题。 这可能是一个问题,但电压过高至4V 将不会。 唯一的问题是在 VIH/VIL 电平之间发出信号的减振。 这里可能会短暂出现一些摆动和/或透射电流。 有时,这种瞬态不会成为问题,但添加一些东西来缓解反弹是一个好主意。[报价 userid="409034" url="~ë/support/switches-多路复用器-组/switches-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a365-ts5a365-ts5a365-ts5a365-ts5a365-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-cover-the-v-v-v-v-v-v-cover-the-v-v-v-v3-v3-v3-v3-v3-v-v-v3-v3-v3-v3-v3-v3-v3-v-v3-v-v3-v 故障安全逻辑将防止断电和任何启动问题。 下面是 一个关于2.11 TI 精密实验室-开关和粘接的视频:什么是故障安全逻辑?

    问题是 TS5A3160在输入输入为 IN= 3.3V 的 V+= 5V 时工作是否正常,因为2x TS5A3160设备 在我们的主板上无法正常工作或损坏,如果逻辑电平不是原因,我可以排除这种情况。 我担心,如果设备设计为接受此 V+= 5V,IN = 3.3V 配置。 从声音的角度来看,这是可以接受的吗? 那么我猜可能有两个选择?  

    1)更改控制针脚以更改为另一个信号源,例如板载控制信号或5V; 然后添加去抖和 RC 延迟,以便完全避免出现"CAN_Term 在5V_COM 出现之前通电"情形。

    2)更换为另一个具有故障安全逻辑的零件(如果有一个销对销兼容)(这 不是最可取的方法,因为我们已经为我们的首次生产购买了该零件 ,尽管 它只有几百个零件,日期接近,但如果没有更好的选择)。

    [引用 userid="409034" url="~ë/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不功能-问题-将会-精细-如果-电源-电源-电源-电源-电源-更多信息,请参阅#54357-3v-3v-3v-v-v-v-v-3v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v3- 我的理解是,VCC 的电流高于预期。 但是,54mA 不会损坏设备,但它比预期的要高。 它是否仍能正常工作?[/QUER]

    在这两个特定的主板上,设备 TS5A3160似乎不再工作(因为通过 CAN 总线,如果将这两个特定主板分别设为最后一个节点,我无法检测到这些主板-因为终端设置不正确。 而在所有其他主板上都能正常检测)。 从一开始,这两块主板上的 TS5A3160设备就 “运行正常”。

    [引用 userid="409034" url="~ë/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不起作用-问题-将-将-细-如果-电源-将-添加-将-将-添加-将-将-将-由-357-3v-3v-in-ov-ov-ov-ov-ov-ov-ov-ov-ov-inc 输入到? 我认为它正在上升到3.3V,但这一水平的速度有多快? 控制针脚边缘越慢,您在 VIH/VIL 之间的区域内停留的时间越长,电流将越多,这可能是所见内容的一部分。

    将测量5V_COM 到 CAN_Term 的示波器镜头连接到此处(3.3V 馈入 TS5A3160 <IN>引脚,下拉电阻为100ohm)

    第一张图片显示,在通电并达到稳定状态后,5V LDO 大约需要7毫秒才能打开5V 电源。 即使电源轨背面没有任何设备(另 有一个使用 LDO 的5V 导轨),LDO 在电路板上似乎也是如此。

    在第二张图片中,当打开 DIP 开关并接通主板电源时,我测量了波形。 我将光标置于5V 的1.8V 电平和1.8V 的1.5V (VIH)电平周围,  而 mux 的接通时间达到最小1.8V 电平,控制 器<IN>引脚达到最小1.5V 电平(1.8V VIH)大约为58uS。 似乎5V 仍在加速,但我不确定是不是在 mux 启动时如何看到。)

    请告诉我您的想法。

    谢谢,

    Bertram

    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,

    [引用 userid="384407" url="~/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不功能-问题-将-将-精细-如果-电源-电源-将-电源-电源-以3v -或5v -输出-电源-以3v -输出-输出-以3v -输出-输出-输出-输出-输出-输出-输出-输出-输出-输出- 那么我猜可能有两个选项?

    是的,可以接受 V+= 5V 和 IN = 3.3V (见下面的数据表)

    尽管如此,我们通常建议您在导轨上进行切换(低电压为0V,高电压为 Vcc)。 这只是减少了额外的电流消耗。  

    第二张照片的排序似乎很好。 在 V+的电压输入开始上升之前,电源将达到技术规格要求。 我更担心的是,加速逻辑控制需要多长时间。 它在 VIH/VIL 之间的电压范围内的停留时间越长,通过电流的射线越多。  

    您认为这会导致您将设备定义为“无法正常工作”的确切原因是什么? (它是否未在信道之间切换,是否有物理损坏,您是否看到 VCC 的电流消耗过大,是否没有信号通过开关等?)
    通过开关的 CAN 电压有哪些特征?

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="409034" url="~ë/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不起作用-问题-将-损坏-或不起作用-故障-故障-电源-故障-故障-故障-故障-电源-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-电源-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-故障-电源-故障-故障-故障-故障-故障 (它是否未在信道之间切换,是否有物理损坏,您是否看到 VCC 的电流消耗过大,是否没有信号通过开关等?)
    通过开关的 CAN 电压有哪些特征?[/quot]

    你好,拉米,

    很抱歉 ,这些信息很混乱。 总之,我总共有36个主板。 与其他34个主板相比,我看到的2块主板与 mux 有关的行为异常。

    我看不到任何物理损坏。 两种电流都通过 VCC 消耗过大。 如果我移除 mux,通过 VCC 的电流消耗将会消失。 其中一个特别导致电压被拉低。

    1号主板,mux 不工作,5V 导轨上的电流过大(比其它34块“正常”主板高出~60mA)。 不管是否切换 DIP 开关,CAN 电压都被拉至1.5V。 拆除多路复用器时,与其他34块主板相比,5V 电流已标准化。 当我拆除120欧姆端接时。 看起来 CAN_H 被异常地拉低至1.5V,而 CAN_L 在空闲时仍保持在2.5V (无 CAN 通信)。 没有 CAN 通信。   拆下 mux 后,CAN_H 电压也恢复到2.5V。  

    2号主板,mux 仍在“运行”,因为 当120欧姆端接被移除时, 当 DIP 开关切换时,我仍然可以看到没有输出被打开或关闭。 但 与其他34块主板相比,5V 轨的功耗异常。 5V 导轨上的 mux 电流消耗更高(比其它34块“正常工作”主板高出~16mA)。  在好的主板上 ,mux 消耗的电流非常小,小于1mA。

    谢谢,

    Bertram

    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chieh,

    我们今天在达拉斯度假,明天我们将返回,并将返回回答您的问题。

    最佳

    帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bertram,

    我不知道为什么这种现象还在发生,但你能在这里做一些功能测试来尝试和精确地确定所发生的情况吗?  
    可以简单地交换 ABA 吗? 只需用已知正常的设备更换无法正常工作的设备,然后查看问题是否仍然存在。 然后将其装回损坏的部件,查看问题是否仍然存在。 看看这是 IC 本身还是这些特定主板上的某些系统级别问题。 似乎您已经移除了设备并在没有设备的情况下进行了测试,但我不相信您替换了功能正常的设备;或者至少您没有共享(如果有)。

    我还能获得有关此电流的更多信息吗? 它是否保持电流? 像中所说的那样,54mA 或16mA 是否会在整个时间保持恒定,或者是否会随着时间的推移而降低,或者是否会在某个时间间隔内达到峰值?

    但是,我在这里确实有一个系统级别问题。 我没有看到120欧姆端子在 CAN 总线上连接和断开。 我对 CAN 总线的理解是,终止是一项要求。 如果你不介意我的提问,那么这样做的目的是什么?

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="409034" url="~/support/switches-多路复用器-组/开关-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不功能-问题-将会-错误-如果-电源-电源-电源-电源-测试正在进行,但您无法确定这些测试的原因#60134-3v-v-#3v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-cov-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-  
    可以简单地交换 ABA 吗? 只需用已知正常的设备更换无法正常工作的设备,然后查看问题是否仍然存在。 然后将其装回损坏的部件,查看问题是否仍然存在。 看看这是 IC 本身还是这些特定主板上的某些系统级别问题。 您似乎已经移除了设备并在没有设备的情况下进行了测试,但我不相信您更换了功能正常的设备;或者至少您尚未共享(如果有)。

    我很抱歉耽误你的回答。 因为忙于处理其他问题。

    遗憾的是,在其他测试中,芯片功能不正常的第一块主板损坏。 主板上的 mux 也很可能损坏,因为在发送最后一条消息并执行其他一些测量后,CAN 总线直接短路到24V。 因此,它不再可用。 在显示一些奇怪电流的#2上,在执行与另一个已知良好的主板的 ABA 交换后,电流消耗已标准化。 奇怪的电流消耗是继多路复用器后出现的,并且发生在已知良好的主板#3上。  

    [引用 userid="409034" url="~/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不功能-问题-将会-精细-如果-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源- 它是否保持电流? 像中所说的那样,54mA 或16mA 在整个时间内保持恒定,或者随着时间的推移是否会降低,或者是否在特定的时间间隔内达到峰值?

    它是第2个持续电流。 但在我换用了 ABA 之后,在已知良好的主板#3上,我看到电流上下跳动。 几分钟后,电流似乎变低了。 我看不到图案上是否有图案或内部图案。  

    [引用 userid="409034" url="~ë/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/10684655/ts5a3160-ts5a3160-损坏或不功能-问题-将会-精细-如果-电源-电源-电源-电源-电源-电源-电源-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准-标准 我没有看到120欧姆端子在 CAN 总线上连接和断开。 我对 CAN 总线的理解是,终止是一项要求。 如果你不介意我的提问,那么这样做的目的是什么?
    [/引用]

    打开和关闭此多路复用器120欧姆的原因是,我们在机械手中使用相同的电路板,我们使用多路复用器仅在最后一个节点上打开电路板。 我们使用针座手动放置 跳线插座。 但在开发过程中,我们多次遇到针座接头在组装过程中损坏(整个垫被剥离)或跳线插座松动并脱落的情况。  然后,我们找到了另一家供应商的参考设计,该供应商使用多路复用器来切换120ohm 端接,因此我们选择实施类似的概念,但却转而使用 TI 的解决方案(因为我相信 TI 的模拟多路复用器芯片质量)。

    我怀疑的一件事是 ,对于1号和2号主板,我将 DIP 开关切换为“热”。 这意味着当我在供电时切换 DIP 开关时,可能会出现机械信号跳动。 尽管我不确定它是否可能损坏 CMOS 输入,但根据您的“TI 应用 报告< 慢速 或浮动  CMOS  输入的影响,SCBA004>,输入的持续时间从0.8V 到2V 很长,可能会对内部电路造成一些损坏。  

    现在,我添加了另一个带有 SN74LVC1G17DCR (另一个 TI 部件)施密特触发缓冲 IC 的 RC 电路作为去抖电路。 另外,将 TS5A3160的引脚6 (in)更改为5V 输入。 我仍然需要调整  SN74LVC1G17DCR 输入的 RC 值,如果对施密特触发器缓冲区选择有任何意见或建议,我将不胜感激。  

    e2e.ti.com/.../V3-MUX-Circuit.pdf

    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
    • 添加到 Phrasebook
      • 没有英文单词表→繁体中文...
      • 创建新单词列表...
    • 复制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,谢

    缓慢的输入肯定会导致电流过冲,从而增加总电流消耗。 如果光源只是从 DIP 开关弹出一些信号,我不会期望这会损坏设备;这取决于耗时的时间。  热开关可能会出现一些浪涌。 我会探查热切换时浪涌电压和电流的外观,以查看您正在进行的输入是什么样子,以及它是否违反了任何规格。 但是,自从您添加 SN74LVC1G17施密特三角错误后,这一切似乎都是一个静音点。   

    关于 SN74LVC1G17CKR,这看起来很适合该设备。 施密特触发器的5V 输出被馈入 TS5A3160 (VIH/VIL = 0.8V/2.4V)控制引脚,设备 将能够正确控制并减少可能导致问题的任何弹跳。

    我将在负责1G17设备的产品系列中查看是否有其他评论或建议,以确保我们已涵盖所有基础。


    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chieh,

    退信回路对我来说很好——上升边缘有大约2毫秒的延迟,下降边缘有大约20毫秒,这正是我推荐的。

    一个非常小的问题可能是过冲-由于 LVC1G17的输出驱动器非常强,并且您可能正在用非常短的轨迹连接这两个电路,因此可能会出现过度振铃。 为了避免出现问题,您可以做的一件事是在 LVC1G17 (引脚 Y)的输出处添加一个0系列电阻器,如果发现过度振铃是一个问题,可以在以后将其换成更大的电阻器。