This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16233:MUX 或模拟交换机建议

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1070875/sn74cbt16233-mux-or-analog-switch-suggestion

部件号:SN74CBT16233

大家好,团队

如果客户想要使用一个处理器逻辑 I/O 驱动50个加载 I/O,我们是否有合适的解决方案?

请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说“I/O”时,您是指输入还是输出,还是指两者?

    您是否需要同时驱动多个驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bo,

    我有几个问题:

    1.您想一次驱动所有50个负载还是要使用一个跨所有50个负载切换的输出?

    2.这些负载的电压是多少-是否有频率组件或是否为直流信号?

    3.正在驱动的负载是什么-即正在驱动的负载的阻抗是什么?

    我们的模拟交换机需要注意的几件事是:

    1.我们的模拟开关是无源设备-它们不会驱动任何东西,因此,如果需要驱动器源,设计中也需要驱动器。  

    2.如果您需要同时连接所有50台设备,则不需要使用交换机-您需要某种类型的扇出缓冲器; 如果是这种情况,我会让正确的人加入此线程以解决问题,因为 TI 可能仍有合适的解决方案-它可能不是模拟开关/mux。

    3.如果模拟开关/mux 可以在应用程序中工作(具体取决于具体的用例),那么它必须是一个至少有8个 mux 的多芯片解决方案,这样您就可以知道。  

    如果您能在应用程序中分享更多细节,请查看接下来的步骤,以找到合适的解决方案。

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克您好,

    请按以下方式更新。 I/O 是单向输入和输出信号。

    1.您想一次驱动所有50个负载还是要使用一个跨所有50个负载切换的输出?

    ANS:客户希望使用 SPI 端口(主)与50个从属设备进行通信。

    2.这些负载的电压是多少-是否有频率组件或是否为直流信号?

    ANS:3.3V 时钟信号和 DC 信号

    3.正在驱动的负载是什么-即正在驱动的负载的阻抗是什么?

    ANS:负载为 CPLD,核心芯片为 Xilinx 9572

    请帮助我们检查我们是否有合适的解决方案。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率如何? 每个从属设备需要切换多少个信号? 是否有误听信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bo,

    1.由于系统中只有一个控制器,正在切换哪些信号? 您是将芯片选择(CS)线路切换至多个设备,还是尝试将时钟信号扇出至50个设备,还是尝试在不同的外围设备之间切换 SPI 总线?

    2.如果您尝试将 CS 线路切换到多个设备,主机需要多快地在多个设备之间切换?

    3. 如果您只是尝试将 SPI 总线切换到多个外围设备,则使用3线或4线 SPI,而时钟频率是多少,如果没有时钟频率,我无法给出建议。

    4.如果您尝试将信号扇出;开关不是您所需要的,而是需要扇出缓冲区。  

    如果您能澄清使用案例,我将能够更好地了解我们是否有模拟开关/粘接的解决方案。

    最佳

    帕克·多德森