This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4066:电源电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1071006/cd74hc4066-power-supply-voltage

部件号:CD74HC4066

大家好,团队

希望这是我提出这个问题的正确论坛。

我们对  CD74HC4066的产品页面信息感到困惑。 它告诉设备可以支持12V 电源范围,而数据表显示了-0.5至10.5V 的 HC 类型电源范围。  

在数据表中— 绝对最高评级 。 。 。 直流电源电压  。 。 HC 类型 。 。 。 -0.5V 至10.5V
-在搜索结果中- 电源电压 。 。 单(V) 。 。 。  12,2.5,3.3,5.

  我们可以在12V 时使用 CD74HC4066吗?

如果 CD74HC4066在12V 时不可用,请更正产品页面和搜索结果。

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    数据表正确。 我知道这令人沮丧,我一定会再次回应我们的团队,努力解决这个问题!

    尽管如此,作为一项一般经验,数据表更有可能是正确的,因为它们的审查过程比搜索结果更严格。 因此,有时会出现类似的小问题,最好是使用数据表信息。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,帕克。

    希望通过我们的设备文件夹在线修复此差异。

    此致,
    阿基·A.