This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6209:设备确认

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1070453/tmux6209-device-confirmation

部件号:TMUX6209

您好,Team,

您能否确认设备  TMUX6209 (TMUX620x 系列)是否具有闩锁抗扰性?  

第32页上的数据表第9.3.6节指出该零件具有锁扣免疫功能,但(1)  TMUX620x 的描述和数据表名称不包括“锁扣免疫”。 (2)  数据表中的第1节“功能”中也没有列出“锁存免疫”。最后,(3)本文档中的表3-1未列出任何 TMUX6xxx 部件号: https://www.ti.com/lit/an/scda029a/scda029a.pdf

请提前感谢。

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    TMUX620x 系列具有锁扣免疫功能,如 详细描述部分所示。 第1页基本上是零件的促销页,并不一定解释每个零件的所有特性/优点。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锁存抗扰性是我们应用的关键功能。 我们仅使用了您的竞争对手之一的同类产品,因为它们的产品具有锁扣免疫力。 为具有此功能的 TI 部件明确推广此功能将是一件很好的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shady,

    我一定会将您的反馈传递给我们的内部营销和系统团队。 感谢您的诚实反馈-我绝对理解锁扣抗扰性是许多中电压多路复用器应用中的一项强大功能。  

    再次感谢大家分享您的见解!

    最佳

    帕克·多德森