This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:无输出信号

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7208, TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1070606/cd4051b-no-output-signal

部件号:CD4051B
“线程”中讨论的其它部件:TMUX7208TMUX6208

大家好,

我们正在使用  CD4051BPWR 来复用+3,+-6 和+-9 V 的信号,我们已经检查了这些值到达各自的引脚。

电源电压为:VCC = 10V,VEE =-10V 和 VSS = 0V。

控制信号(A,B,C)由 ESP32控制,因此其高值为3.3V,在 必要时也会正确更改。

启用引脚与一个10K 欧姆的下拉电阻器连接。

但是,我们在设备的输出引脚中看不到任何电压。

我正在附上示意图的图片。

希望得到任何帮助或建议,   

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Asier,

    VDD = 10V 的 VIH (min)阈值不是3.3V 的7V。 请参阅以下数据表摘录:

    要使控制针脚读数达到逻辑高位,控制针脚上至少需要7V。 要使控制针脚读数低,需要0V 至3V 电压。 3.3V 电压使开关处于未定义状态-但由于3.3V 非常接近3V 阈值,它仍可能连接到接地的 Y0,因此该器件的电源电流只是稍大一点,且通道性能可能略差一些。

    此外,TMUX6208或 TMUX7208等部件具有逻辑阈值,这些阈值将用于此应用,并且仍能通过本应用中所述的所需电压。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克您好,

    感谢您的及时回复,这绝对是我们提出问题的原因。  

    由于印刷电路板的空间问题,我们可能会使用电平转换器而不是更换多路复用器。

    但我想知道启用信号是否也被视为输入高/低电压(现在为3.3V) ,并且还必须将其电平更改为7V。  

    非常感谢,

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;如上所示,地址和禁止引脚都是控制输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Asier,

    欢迎您,没问题!  

    此 VIH (最小)级别指 的是 INH 和 Select (A,B 和 C)引脚,因此所有引脚都具有相同的逻辑阈值。 但是,INH 上的7V 信号将禁用设备,INH 上的3V 或更低的信号将启用设备,因为其活动的低逻辑(高信号 将禁止设备建立交换机连接)  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森