This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:支持对所有通道输出的单输入

Guru**** 2479835 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1069297/lmh6586-support-of-single-input-to-all-channel-output-support

部件号:LMH6586

您好 TI 团队  

下面是有关 LMH6586芯片的一个问题。

根据我们的要求,我们希望配置具有单通道(NTSC/PAL)视频信号输入的交叉点开关,该信号将同时输出所有16个输出通道。

1)是否可以使用此配置?

2)我们是否需要添加任何其他 IC /离散来实现这一点?

我希望我的问题是明确的。 简而言之,配置是所有输出通道都配置为单输入通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gagandeep 您好,

    通过将16个输入引脚短接到一起,并将每个引脚运行到不同的输出上,您应该能够使用 LMH6586完成此操作;16个引脚对一个输出短路。 信号将被缓冲,因此您正在寻找的风扇是可行的,但我会担心这样做会积聚的电容,这可能会显著降低信号的速度。  

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉米  

    感谢您的回复

    让我详细阐述一下我的要求,因为从单输入通道获取视频输出完全是必需的配置之一。 因此,我们不能短路16针。

    根据数据表  

    1)“LMH6586是一 款非阻塞模拟视频交叉点开关,设计用于路由标准 NTSC 或 PAL 复合视频信号。 无阻塞体系结构允许32个输入中的任何一个 连接到16个输出中的任何一个,包括已连接的任何输入”

    我们理解这一支持无阻塞功能,它允许我们将所有输出配置为单通道输入,如果我们的理解不正确,请更正我们的问题  

    2)由于我们可以通过 I2C 配置输出通道,并且数据表中也提供了配置表,我们可以将所有输出配置为单输入吗?  这种配置有什么挑战?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Gagendeep,

    这应该通过 I2C 配置实现。 在我看来,默认值是所有输出都指向输入1,但我不能完全确定这样做对实际信号完整性的影响,而且此数据表有点旧,所以它的显示方式可能有点小 误导人。 毫无疑问,您需要在软件方面进行测试,但我明天也会深入了解这一点,因为今天是 TI 的一个节日,我将就此向您提供反馈。 预计明天结束时会收到回复。

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Gagendeep,

    只需确认您应该能够通过 I2C 将任何输出连接到任何输入,并选择多个输出。 这里不应该有问题,因为信号也是缓冲的。  

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉米

    因此我们理解,所有16路输出都可以配置为同时连接到同一个输入。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gagandeep,您好!

    是的,你的理解是正确的。  

    最佳

    帕克·多德森