This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:TMUX1209的嵌入式替换件

Guru**** 2480005 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1070455/tmux1109-drop-in-replacement-for-tmux1209

部件号:TMUX1109
“线程”中讨论的其它部件: TMUX1209

您好,

我有一个为 TMUX1209PWR 设计的 PCB,但它目前在我能找到的几乎所有分销商处都“缺货”。 据网站称,TMUX1109是芯片的“嵌入式替换”。 令我感到困扰的是,TMUX1209上的引脚3为“NC”,而 TMUX1109上的 VSS,以及将 TMUX1109与我的 PCB 一起使用,将使 VSS 引脚保持浮动。 因此,TMUX1109内部是否有任何东西允许它与浮动 VSS 引脚一起使用?

提前感谢您的帮助,

- D  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitar,

    您的直觉是正确的-您不能让 VSS 引脚浮在 TMUX1109上作为其电源轨,而在单面应用中,它需要接地。

    我知道,交叉引用工具说它是一种替换工具,这让人困惑,但我认为这可能只是一个小错误。 原因很可能是因为1209可以在大多数应用中取代1109,因为1109仍然主要用于单面应用,并将常闭装置接地 TMUX1209上的 PIN 不是问题。

    这仍然是我们更换产品的最接近部分-但 VSS 必须先接地,否则多路复用器的大部分操作将未定义。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克您好,

    谢谢,这真的很有帮助。

    [引用 userid="422422" url="~ë/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forumix1209/3961442#3961442"]将 N.C.接地 TMUX1209上的 Pin 不是问题

    也许在数据表的下一个修订版(以及交叉引用工具)中添加此内容是一个好主意...只是为了确保 PCB 设计的兼容性。

    再次感谢,致以最诚挚的问候

    丁吉他