This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:室温下漂移

Guru**** 2480515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1070057/tmux1108-drift-under-room-temperature

部件号:TMUX1108
“线程”中讨论的其它部件: TMUX1109

你好,团队

我的客户正在考虑将 TMUX1108用于温度控制板应用,但对室温下的电阻漂移有担忧。


由于 TEC,主板的实际工作温度偶尔会下降到-20摄氏度,而有时它会上升到20摄氏度。
我检查了数据表,找到了用于高温应用的温度漂移图,但没有关于摄氏25度以下温度的规格。
请提供一些有关这方面的信息。

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图2和图4中,最小曲线为−40°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    设备的接通电阻将从针脚到接地,温度和电压电源的输入电压变化。  

    对于您的-20C 和20C 操作,最好通过图2 (VDD = 5V)和图4 (VDD = 3.3V)来捕获。 请告诉我电源电压低于3.3V。

    以图2为例:

    通过这一点,我们可以使用 Excel 或类似程序通过回归工具收集一些方程式。 应用的操作范围将在蓝色(-40C)和黑色(25C)线路之间,使用这些线路,您可以在特定温度+输入电压下近似电阻。

    但是,我对该设备的使用以及它在信号链中的位置很好奇。 此器件是否会馈入高阻抗负载(如 ADC 或运算放大器)? 我提出这一问题是因为这是本设备的一个相当常见的用例,通常在这些类型的应用中,多路复用器的某些参数实际上没有什么区别,例如电阻。  

    如果您能让我了解有关该应用程序的一些信息,我应该能够向您和您的客户指出我们的一些设计宣传材料以及一些实施技巧。 我想知道的主要问题是:

    1.粘液的输出方向是什么,即粘液的负载是多少?  

    2.使用的电源电压是多少?

    3.输入信号来自何处,是传感器还是其他东西?

    请告诉我您尝试完成的应用程序是否正确,我们确实有更多的材料可以帮助这些类型的设计。

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好帕克

    非常感谢你们的回应!

    如果您能提供一些参考设计或其他辅助材料,这将是非常好的,因为客户也在寻找 ADC 解决方案。 谢谢!

    对于您的问题:

    1.多路复用器用于热敏电阻应用,这意味着多路复用器的输入将是热敏电阻,输出将是 ADC。

    客户的目标是在100毫秒内切换160个热敏电阻(使用多个 MUX 和 ADC)

    2.我们没有关于电源电压的信息。

    3.输入来自热敏电阻

      我认为1108的温度漂移是可以的,因为热敏电阻的值在5k 到500kohm 之间,但由于客户也在看 ADG7421f、ADG714,温度漂移越小越好。

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    非常感谢您提供的额外信息!  

    我们有一份应用手册,介绍了如何将多路复用器集成到数据采集系统中的提示-因此,它是一份关于如何在与 ADC 配对时查看多路复用器的通用指南。 以下是链接 :https://www.ti.com/lit/pdf/SCDA031

    因此,当使用热敏电阻进行 ADC 测量时,您确实需要一个漏电流低的设备(该设备的漏电电电电流非常低(PA 范围),与10pA 相比,典型的电流略低于典型的3pA 漏电率。 这些泄漏电流导致 ADC 尝试读取时的电压偏移。 在低泄漏情况下,1108是一个很好的选择,因为它会导致极小的电压偏移。  

    我认为您认为交换机方差的电阻可以忽略不计。 本质上,您具有相当高的源阻抗和较高的负载阻抗(ADC 的输入阻抗将大于电阻的多路复用器)将导致多路复用器的衰减极小。 很可能这种微小偏差不会导致基于所提供的测量结果的任何差异。  

     TMUX1108可能是最好的8:1,考虑到了所有因素,因为它是 ADC 输入扩展的完美部分,它具有热敏电阻等传感器,具有低漏电流,良好的通道性能,最终是我们在 RSV 封装中使用时拥有的最小的8:1多路复用器。 使用这种高精度多路复用器时,一个很好的特点是,除了将其放入设计中外,您不需要做太多,因为它非常接近理想的开关。  

    我看不到串联多路复用器以创建本质上是“160:1”多路复用器的问题。 但要节省空间,需要考虑的一件事是使用 TMUX1109。 这是一个2通道4:1,可在设计的第一阶段使用,以减少设备总数。 请参阅下面的基本 指导。

    与只使用1108相比,这将减少部件数量,并且两个部件的规格都非常相似+每个热敏电阻将在 ADC 之前看到相同的开关数。 这是相对较低的速度,因此一些级联问题不应该是那么多的问题。 需要8种不同的控制线路,因为160是8位数字,这些是 GPIO 控制设备。 过渡时间应以纳秒为单位,因此所需时间应该为0问题。  

    唯一可能的问题是 ADC 需要驱动-多路复用器是被动的,因此它们不会驱动信号-如果需要在 ADC 之前实现驱动强度或缓冲,则放大器可以放置在通向 ADC 的多路链的末端 因为这也是模拟前端多路复用器的常见使用案例,与此类似。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森