This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:断电隔离行为

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1068878/ts5a21366-power-down-isolation-behavior

部件号:TS5A21366

我在使用 TS5A21366将 I2C 总线与断电子电路隔离的电路中遇到意外行为。 我将此问题简化为以下独立电路:


当3V3存在时,10k 电阻器将无引脚拉至3V3。 当3V3关闭时,开关应该打开,这样右侧的弱电压分配器就不会拉动任何针脚。 当3V3快速下降时,一切正常: 绿色= VDD,粉红色= IN1,蓝色= COM1,黄色= No1


但当3V3缓慢下降(就像我的实际板上一样)时,开关在关闭前将保持打开近10秒钟,从而有效地在无侧下拉我的信号:

数据表中没有记录断电行为。 这是预期行为吗? 你有没有关于修复的建议?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN1/IN2引脚是高阻抗 CMOS 输入,不得浮动。 此外,无针脚处的电压不得超过 VCC

    交换机应保持通电。 如果不能这样做,请使用 关闭时具有过压容限 I/O 的 I²C Ω 电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,显式提及的功能 “断电模式下的隔离,VCC =0”如何?

    '当 VCC =0时,TS5A21366信号路径为高阻抗(Hi-Z)。 此功能可确保信号路径在不使用时被隔离,以避免干扰系统中的其他信号。”  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我只看了绝对最高评级,它们与这句话相矛盾。

    无论如何,只要 VCC 尚未达到0 V,隔离功能就不起作用。 据我所见,只有在您在关闭电源之前禁用交换机时,隔离功能才有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如克莱门斯所述,隔离功能的规格为 VCC =0伏,但仍在断电时不能。 此电路的目的到底是什么? 您提到了与 断电流隔离的问题,但随后您正在将隔离端向上拉至某个电压。

    谢谢
    拉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但是,即使在 VCCmin (1.65V)到 0V 之间的 VCC 中断电功能也不起作用,我仍然看不出来为什么在 VCC 降至0V 后,该开关将保持打开7.5秒。

    此电路的目的是 将左侧的 I2C 主控制器与右侧的 I2C 从控制器隔离。 后者未关闭电源,因此需要在其 I2C 线路上定义高电压级别。 这是由弱分压器完成的,因为没有简单的上拉电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Henk,

    我理解。 这是一种奇怪的行为。 在第一个示波器拍摄中,Vcc 似乎没有实际包括在拍摄中,您能否提供包含该内容的拍摄?  
    3V3源是否相同? 无论3V3的减速速度如何,您是否可以从不同的信号源加电/断电,且~7.5秒是否一致? 或者您是否看到衰减中某个特定点的延迟?

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉米,
    特此拍摄,您可以看到 VCC 的下降速度与 IN1的下降速度相同:

    我在延迟过程中没有看到一致的行为,已经看到1秒到10秒。 我用原来的电源和标签电源为上述电路供电,并在 VCC 上使用多个电容以改变斜坡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Henk,

    我们目前正在达拉斯度假,明天将返回,帮助您解答疑问。  

    我们感谢耐心等待。

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Henk,

    您是否能够 降低电压分压器中两个680k 电阻器的绝对电阻,并查看这是否可以解决问题?
    此处可能发生的情况是,实现隔离所需的电流可能高于680k 电阻器的电流。  

    谢谢,
    拉米