This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:数字信号

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1070207/tmux1136-digital-signal

部件号:TMUX1136
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

或者客户想知道 TMUX1136是否可以处理具有以下要求的数字信号:1Mbps,3.3V 振幅。

感谢你的帮助。


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    是的,只要电源电压为3.3V 或5V (至少需要等于通过开关的最高峰值,否则信号将无法通过,并可能损坏设备),这就不会成为问题。

    TMUX1136在3.3V 和5V 电源上的带宽均为220MHz (测试条件下的负载电容为50欧姆+5pF)。 要在模拟带宽和最大数据速率之间进行转换,一个好的经验法则是,可用带宽至少为最大数据速率的1.5x 至3x (因此,感兴趣信号的带宽为1.5MHz 至3MHz)。 这假设在交替输入模式下(高,低,高,低...) 数据是在上升或下降边缘读取的,因此,此速率会因数字数据的编码以及数据读取时间而异,这只是一个通用的准则。

    尽管 TMUX1136 (220MHz)上的边界在1Mbps 流中应该没有问题,而不管数据流的结构如何,以上只是一个更通用的准则,即如何将模拟带宽转换为数据速率。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森