This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:-2V 输入电压门控为-0.5V

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1069629/tmux1308-q1--2v-input-voltage-gated-at--0-5v

部件号:TMUX1308-Q1

大家好,团队

有一个-2V 输入(瞬态信号)信号, 但  在输入引脚处测量为-0.5V。 是否如预期的那样?

住宿和早餐

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有从 GND 到引脚的钳位二极管。 电流从 GND 流出输入针脚。

    绝对最大额定值未指定 SX/D 二极管电流的限值,因此存在损坏该电流的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lijia,

    如果输入信号和引脚之间有电阻器,则会出现这种情况,因为有一个接地夹紧结构,电阻器将根据夹紧电流降低电压。 这是否准确地描述了系统或是否有不同的设置?

    请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克您好,

    感谢您的回复。 输入和信号源之间有一个电阻器。 我会再次与客户确认。

    住宿和早餐

    利嘉