This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A623157:动态功耗

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1068235/ts5a623157-dynamic-power-consumption

部件号:TS5A623157

大家好,我计划在1-20 MHz 的频率下使用此 mux 作为同步解调器。 该数据表不包含关于功耗作为切换频率函数的信息。 如果您可以提供电源电流 VS 切换频率的图表,或者提供相等的 CPD (功耗电容)测量值,这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,科林,

    下面是一个很好的资源,用于解决 CMOS 功耗问题

    [FAQ]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

    电容将根据开关处于打开还是关闭状态而变化。 您将在此处获取最坏的情况值,即 Con 电容(本数据表中的 COM)  

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,如果我这样做:
    功率= Ccomon * VDD^2 * freq * NSW

    这是 mux 开关电源的适当近似值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,科林,

    是的,这将提供一个相当好的近似值。 大部分功耗将来自电源,但在切换过程中,泄漏和馈通电流等物的 I/O 量将很小,但与电源消耗量相比,这些功耗将是瞬态的,并且很小,因此这将是一个相当好的近似值 测量动态条件下的功耗。

    谢谢,
    拉米