This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219:改进1MHz 切换中的瞬变

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1068239/tmux7219-improvement-of-transients-in-1mhz-switching

部件号:TMUX7219
“线程: 测试”中讨论的其它部件

亲爱的各位,

作为一些信息,我正在写信给 大家,以提高 TMUX7219在高切换速度下的性能。 在我们的应用中,我们需要开关以大约1 us 的脉冲(关-开-关)转换操作。  

为了测试这些设备,我们在实验电路板上实施了下面描述的简单原理图。 基本上,电路切换一个1V 的简单直流信号。

  • VDD  = 10 V;
  • VSS  =- 10 V;
  • VD  = 1 V (DC);
  • VSEL 信号由输出阻抗为50 Ω 的 AWG 生成;
    VSEL =振幅为3.3V 的方波,切换频率为1kHz 至1MHz;
  • RL1  = 100Ω Ω;
  • RL2  = 47Ω Ω;

在低频率下,结果非常令人满意,除了快尖峰接近换向(黄色曲线是控制信号,蓝色曲线是 输出1)

在高频率下,“打开”状态和“关闭”状态之间的转换不可忽略,如下图所示。 请注意,正峰值的振幅相当高,部分反映在输入信号上。

我们试图通过在输出中添加一些平行电容(从几个 pF 到 nF 不等)来补偿这种现象,但唯一的结果是响应时间的恶化

您是否有任何关于如何改善快速过渡性能的建议?  

提前感谢,致以诚挚的问候,

曼努埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔,

    TMUX7219应该能够处理1MHz 的精细。 您能否探测输入与输出? 此外,设置的外观是什么,输入的迹线长度是多少? 您将希望尽可能缩短此时间。
    最后要检查的是,S1和 S2上的这种行为是否相同?  

    谢谢,
    拉米