This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:电平泄漏问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74CBTLV3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1067612/sn74cbtlv3125-level-leakage-problem

部件号:SN74CBTLV3125
《线程:测试》中讨论的其他部件,TMUX1511

大家好,团队

客户发现 OE 引脚高时发生液位泄漏问题。 详细的测试波形见下文。 信号频率约为10MHz。 请在这里帮助我们检查可能的根本原因。 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用更好隔离的现代设备,如 TMUX1511。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯坦利,

    如何在此处测试 IC? 轨迹的外观是什么。  

    他们使用的是什么软件包? 尽管克莱门斯提到,较新的 TMUX1511是一款降入式替代产品,它具有更好的脱机隔离功能,有助于缓解芯片端的任何隔离问题。

    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    那么,SN74CBTLV3125的泄漏问题是预料中的吗? 列出的 D/S 规格揭示了这种隔离性能?

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBTLV3125数据表未指定“关闭隔离”或“关闭泄漏电流”。 (虽然它也用作模拟开关,但它主要设计用于数字信号,其中200 mV 的噪音可能无关紧要。)

    整个封装的作用就像一个小电容器,因此,在更高频率下,泄漏更严重。 要降低边缘速度,请在信号中添加源端接。