This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:IN1/IN2打开

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1067317/ts3a27518e-in1-in2-open

部件号:TS3A27518E

 大家好,团队

 

我知道 IN1/IN2应该保持在 H 或 L 位置,但如果 IN1/IN2保持打开状态,您能否告诉交换机的预期行为?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预期的行为是增加功耗,某些随机交换机状态,交换机振荡或设备损坏。 请参阅 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    Clemens 是正确的,具有浮动 IN1/in2控制引脚将导致未定义的逻辑值,从而导致功耗增加,可能发生振荡,最终导致设备损坏。 此外,连接至 IN1/IN2的开关 将无法控制,并且将处于未定义状态(可能会传递信号,但会对信号完整性产生负面影响)  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克 莱门斯 和 帕克,你好!

    非常感谢您的回复。 我明白了。

    此致,

    库鲁米