This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:MUX 用于6.5Gbps 差分信号+<100Hz LVCMOS 信号应用

Guru**** 2480195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1072222/tmux136-mux-for-6-5gbps-differential-signal-100hz-lvcmos-signal-application

部件号:TMUX136
“线程”中讨论的其它部件: TS3USB3000

你好,团队

我们是否有适合以下两种信号的 mux?

输入#1:6.5Gbps 差分信号(来自 FPGA 系列)

输入#2:<100Hz 3.3V LVCMOS 信号(视频 VS 信号)

起初只有高速信号会连接到高速连接器,但最近他们的主板有了一些更新,客户添加了连接到连接器的低速信号, 但由于连接器 IO 数量有限,因此对于低速单端信号没有额外的 IO。 这就是客户想要在这里进行 mux 的原因。

我发现  TMUX136是带宽最高的 mux,但我不确定它是否适合此应用。

请发表意见。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    您能否明确6.5Gbps 信号的工作频率? 它是真的每周期传输一个比特,还是每个周期传输一个以上比特(实际上,它们使用哪种编码方案来传输高速信号)?

    如果这是一个一位编码方案,我们可能会研究此应用程序的更高速度选项。

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩

    感谢你的回复。

    客户告知我 编码方案是8b/10b,最大带宽是6.5Gbps。

    如果您需要有关此机会的任何其他信息,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!

    不幸的是,我支持的多路复用器产品组合没有提供满足此带宽要求的设备(TMUX136没有支持此要求的带宽)。 我将尝试指导您与我们的高速团队合作,帮助您解决这一问题。

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 布莱恩

    得到了,感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

      我们的高速复用器为6.5Gbps,但仅用于1.8V 差分信号。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩

    能否提供您提到的设备部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩:

      TS3USB3000可以工作,具有6GHz BW, 支持3,3v。

    此致

    布莱恩